02.12.2022 11:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 3064 Bewertung: (481) |
Hallo Powerlink1337, nein, die Uhrzeit am Unified Comfort Panel kann nicht aus der Runtime heraus geändert werden. Es wird auch empfohlen, die Zeit mit einem NTP-Server zu synchronisieren. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
02.01.2023 11:19 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (5) |
Servus, du könntest auf der CPU einen SNTP-Server einrichten: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/82203451 Am HMI die CPU als NTP-Server einstellen. Wenn du nun am HMI die CPU-Zeit änderst holt sich das HMI die Zeit von der CPU. Dann darf aber auf der CPU kein anderer NTP-Server eingestellt werden!! Bernhard |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/02/2023 12:58:47Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
24.01.2023 16:01 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Bernhard, Danke für den Tipp und den Link. Das werde ich noch testen |
Folgen Sie uns auf