20.10.2023 08:38 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung:
|
Hallo, selbst bei Verwendung der options Parameter der toLocaleString() Methode ist mir keine Möglichkeit bekannt, einen Wert mit Datum und Uhrzeit ohne Komma auszugeben. Die einfachste Lösung wäre daher, den Wert von delimiter auf ein Semikolon zu ändern. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.10.2023 09:10 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Im Script in let fields Array kann man Komma mit Semikolon nicht ersetzen, kommt Fehlermeldung. Oder meinst du in csv Archiv mit Semikolon ersetzen? In raw csv vor Bearbeitung in Excel in erster Zeile nach TimeStamp - "Uhrzeit," Text eingefügt für Spalte Uhrzeit, dann sind die Daten richtig zugeordnet.
|
20.10.2023 12:38 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Hi Stefan, ich habe den Code angepasst und mit noch Komma als Delimeter. Mit Hilfe der toLocaleDateString() und toLocaleTimeString() Funktionen Datum und Uhrzeit zerlegt und mit Leerzeichen Zeistempel in eine Spalte hinbekommen. Das funktioniert auch.
|
Folgen Sie uns auf