07.02.2012 14:01 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Bizur, ich bin über jede Antwort dankbar. Dann bis morgen und einen schönen Feierabend! grüße |
07.02.2012 15:19 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 378 Bewertung:
|
Hallo, ich hatte das gleiche Problem auch schon, allerdings habe ich eine Auflösung von 800x600 benötigt. Ich habe das folgendermassen gelöst. 1. Im Installationspfad von WinCC ...\options\PDL einen neuen Ordner anlegen: SIMATIC_1920x1200. Je nachdem welches Layout benötigt wird (Serverview, Server, Standard) muss noch ein _S, _M oder _MC zugefügt werden. 2. Dateien aus einem bestehenden Ordner in den zuvor angelegten kopieren und den Namen der *.cfg Datei anpassen. 3. *.cfg-Datei mit dem Editor öffnen und die Parameter anpassen. Überall wo die Auflösung der kopierten Datei drin steht durch die neuen Parameter ersetzen. Die Bildgrößen in der Datei müssen auch angepasst werden. 4. *.pdl-Dateien anpassen (Größe, Position ect.) Wenn du den OS-Projekteditor startest erscheint das neue Layout, welches du dann auswählen kannst. Ich habe das ganze mit V7 gemacht, kann also nicht versprechen das es bei V6 auch funktioniert. Aber ich denke schon. Würde es einfach mal mit einen Testprojekt ausprobieren. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht Ich lade mal die cfg-Datei und die pdl-Dateien (V7.0) mit der Auflösung 1920x1200 hoch. Vielleicht hilft es dir ja. Alexandra DateianhangSIMATIC_1920x1200.zip (178 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
08.02.2012 08:57 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Alexandra, vielen Dank für deine Anleitung. Bin grad dabei die Dateien zu konfigurieren. Welche Abkürzung steht für standard? liebe grüße |
Folgen Sie uns auf