07.11.2016 17:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo Rollmops123! Ich habe das Konzept jetzt wieder auf Tagesmittelwert gesetzt. Im Baustein B003 wird der Tagesmittelwert zwischen Ende der Aufladezeit und 1h vor Beginn der Aufladezeit ermittelt. Dazu muß im Baustein die Abtastzeit auf 15 Stunden eingestellt werden. Wieviele Abtastungen du dann willst ist deine Sache. Mehr wie zwei pro Stunde sind nicht nötig denke ich. Mit Beginn der Ladezeit wird der ermittelte Wert übernommen und wie zuvor schon in Prozent gewandelt. Gleichzeitig wird in BB016 die Zehnerstelle der Temperaturdifferenz ermittelt. Beginn ist 20°C und angenommen es ist 0°C kalt, ergibt sich eine Differenz von 20K und somit eine 2 in der Zehnerstelle. Diese wird in B017 mit 5 multipliziert und zum berechneten Prozentwert addiert. Die 5 ist frei wählbar und bestimmt die Steilheit. Sobald sich ein Wert über 100% ergibt, wird durch B008 auf 100% geschaltet. Am Ende wird wieder mit 4,8 multipliziert, um auf die Startverzögerung zu kommen. Das mit der Komfortschaltung ist wenig sinnvoll, da die ja erst am nächsten Tag wirksam werden würde. Falls du es doch wünschst, läßt sich ein zusätzlicher Aufschlag per Tastendruck von xx% realisieren. DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 5.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.11.2016 18:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Im Anhang die Version mit Komfortschaltung. Ich habe das mal mit F1 vom TD realisiert. Das bietet dir die Möglichkeit es vom Handy aus per Internet zu steuern!DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 6.zip (104 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.11.2016 19:25 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo motmonti, bei der Simulation schaltet sich ganz gleich welche Temperatur anliegt, der Ausgang Q1 ein - vielleicht schaust du bitte mal. MfG Detlef |
Folgen Sie uns auf