04.07.2017 05:36 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 03.05.2022 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Alos eine Idee hätte ich evtl. doch noch. Wenn ich das beigefügte Programm als Vorlage für die Menüführung nehme, dann könnte ich die doch mit dem Programm Versuchsanlage 12a verschalten, oder? Ich habe das einfach mal ein wenig ausgesondert was ich vom Urprogramm von Siemens nicht benötige. Wenn ich nun zwischen der Menüführung und den Ausgängen Q1-4 mein Programm zwischen schalte dann würde das doch gehen, oder? mfg. Tim DateianhangMenüführung Programm.zip (60 Downloads) |
04.07.2017 18:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ich habe das Programm jetzt so eingestellt, das es komplett durchläuft und dann wieder mit Start neu gestartet werden kann. An der Übersichlichkeit konnte ich auf die Schnelle nix ändern. Hier wird wohl ein neues Programm sinnvoll. Was die Menüführung angeht, so ist der Punkt mit den Meldetexten sinnvoll, um die verschiedenen Werte einzustellen. Dazu mußt du im jeweiligen Textbaustein nur die Werte eintragen und eine Beschreibung liefern. dann kannst du alle Meldetexte durchlaufen lassen und am Ende in Textbaustein 1 die Anzeige der aktuellen Werte unterbringen. Was das Handmenü angeht, so wird das so nix. Mir fehlt aber im Moment etwas die Zeit dir das Programm komplett zu stricken. Vielleicht kannst du ersteinmal mit der Version arbeiten und wenn die Tage kürzer werden, findet sich auch bei mir wieder die Zeit.DateianhangVersuchsanlage13.zip (41 Downloads) |
05.07.2017 19:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hier mal ein Lösungsansatz nach deiner anfänglichen Aufgabenstellung ohne Menü. Damit sollte deine Anlage ersteinmal laufen, wenn du Drücke und Zeiten von Hand eingestellt hast. Am Menü feile ich sicher etwas länger, da die Handbedienung ja mit einfließen soll! DateianhangVersuchsanlage ohne Menü.zip (41 Downloads) |
05.07.2017 20:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Welche Logo verwendest du eigentlich? |
05.07.2017 20:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
So sieht der Anfang des Menüs dann bei mir aus!DateianhangVersuchsanlage mit Menü.zip (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.07.2017 20:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Was soll eigentlich alles im Menü einstellbar sein und vor alle wie soll die Einstellung erfolgen? Im letzten Beispiel habe ich dir die Einstellung über die Cursortasten Programmiert. Will man so alle Variablen einstellen, dann wird das recht aufwendig. Sinnvoller wäre hier die Einstellung der Werte über die Editfunktin direkt im Anzeigetext. Wie die Werte übergeben werden, zeigt die Datei im Anhang. Vielleicht reicht dir das um das Menü so weiter zu führen!? Warum in der Simu nicht der Wert, sondern die Blocknummer angezeigt wird, erschließt sich mir noch nicht ganz! Vielleicht nur ein Simufehler und in der Realität funzt es!? DateianhangVersuchsanlage mit Menü 2.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
07.07.2017 19:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Mit dem Programm im Anhang ist die Menüführung für die Wertevorgabe fertig. Es fehlt nur noch der Handbetrieb. Den schaffe ich erst morgen. Ich habe die Cursortasten mit genutzt. da ich F1 für das Weiterschalten und F2 ggf. für das Zurückschalten nutzen will. Mit F3 und F4 für Plus und Minus hätte ich dann keine F-taste mehr für Handbetrieb. Den Handbetrieb hatte ich mir so gedacht, das im Startbildschirm zwischen H/A gewählt werden kann. Handbetrieb stopt dabei den laufenden Prozess. Dann kann in jedem zugehörigen Meldetext der entsprechende Ausgang mit F3 Ein/Aus geschaltet werden. Dabei begrenzen die Druckwerte die Pumpenlaufzeit und das Ablassventil. Wird im Startbildschirm wieder auf Automatik geschalten, werden alle laufenden handbefehle gestopt.DateianhangVersuchsanlage mit Menü 3.zip (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf