16.10.2017 08:20 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
[snip] Ich habe ein Problem mit der Kommunikation über Ethernet. Auf dem Rechner mit dem 64Bit Betriebssystem habe ich eine Ethernetschnittstelle. Ich kann aus der VM andere Teilnehmer im Netz anpingen. Die Schnittstelle steht auf Bridged (Automatik) Auf dem Rechner mit 32Bit Betriebssystem habe ich zwei Ethernet Schnittstellen, die ich auch beide verwenden möchte. Ich kann aber keine Teilnehmer im Netz aus der VM heraus erreichen. In der Netzwerkkonfiguration der VM wird mit nur eine Ethernetschnittstelle angezeigt und die Eigenschaften kann ich nicht programmieren. Ich bekomme dann die Meldung, dass ich eine Netzwerkkarte installieren soll? Hast du, oder sonst jemand eine Idee, warum die Kommunikation bei dem 32 Bit Rechner nicht funktioniert? Gruß Eleu ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.10.2017 08:57:23Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.10.2017 09:06:27Lösung vom vorherigen Thread gelöscht. |
|
16.10.2017 11:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph,
mittlerweile habe ich es soweit, dass ich die VM von außen anpingen kann. Ich kann aber nicht aus der VM heraus, den Kommunikationspartner anpingen.
Alle NIC`s vom Hostsystem, habe ich auf IP Adresse automatisch beziehen, eingestellt, auch die zwei neu erzeugten von VMWare Workstaion Player.
Anbei einige Bilder. Gruß Eleu DateianhangVM.zip (126 Downloads) |
17.10.2017 11:55 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich weiß nicht, was ich noch falsch machen könnte. Ich habe einmal die VMX Datei und ein Bild vom Virtual Network Editor angefügt. Vllt. könnt ihr ja mal reinschauen und mir ein paar Tipps geben. Jedenfalls ist es egal was ich eintrage, in der VM wird mir unter Systemsteuerung Netzwerkverbindungen immer nur eine Verbindung angezeigt. Nach meinem Verständnis, müssten aber dort zwei angezeigt werden, weil ja auf dem IPC der geklont wurde, auch zwei NIC`s vorhanden sind. Ich habe etwas in den Stettings der VM rumprobiert und habe mal einen weiteren 3ten Netzwerkadapter dazu installiert und dann erst bekomme ich in der VM eine weitere zusätzliche Netzwerkverbindung angezeigt. Ich schaffe es aber nicht, diese eine eindeutige Zuordnung zur zweiten NIC im Hostsystem zu geben. Mal eine grundsätzliche Frage. Auf dem geklonten IPC waren an beiden NIC`s feste IP Adressen eingetragen. Wo trage ich den nun die festen IP Adressen ein? An den Netzwerkverbindungen vom Hostsystem, oder an der Netzwerkverbindungen in der VM? Momentan habe ich die Netzwerkverbindungen vom Hostsystem auf IP Adresse automatisch beziehen eingestellt. Gruß Eleu DateianhangORGANISA-ED3B06.zip (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf