03.05.2022 12:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33363 Bewertung:
|
Wenn du direkt mit einem analogen Netzwerkausgang übertragen willst, dann geht dies nur mit Wert kleiner 32.767. Die LOGO! übergibt dabei den Zeitwert als Gesamtzahl der gewählten Zeitbasis. Angenommen, die Stoppuhr hat als Zeitbasis 0,01s. Dann kannst du maximal 327,67 Sekunden übertragen, was einer Integerzahl von 32.767 entspricht. Allerdings hast du bei der Angabe der Adressen der beiden Netzwerkausgänge eine Überschneidung. Das VW848 besteht aus den Bytes VB848 und VB849. Beide Stoppuhren schreiben also ins Byte 849. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (207 Downloads) |
03.05.2022 18:10 | |
Beigetreten: 13.12.2021 Letzter Bes: 04.05.2022 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Perfekt funktioniert. Vielen Dank. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.05.2022 19:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33363 Bewertung:
|
Mit einer zweiten LOGO! und einem weiterem AM2 AQ. |
03.05.2022 19:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33363 Bewertung:
|
Nein, weil ein LOGO! 0BA8 Basismodul maximal 8 analoge Ausgänge verwalten kann. |
Folgen Sie uns auf