28.01.2021 13:03 | |
Beigetreten: 29.12.2020 Letzter Bes: 25.10.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich versuche eine Steuerung mit Siemens LOGO! zu realisieren. Jetzt stehe ich aber an: Einen Vor-/Rückwärtszähler (B041) soll seinen Zahlwert an eine Ausschaltverzögerung (B007) weitergeben. Der Taster F1 schaltet die Ausschaltverzögerung ein. Wenn die Ausschaltverzögerung lauft, dann sollte die Zeit erst wieder geändert werden können, wenn der Taster F1 wieder gedrückt wird. Ich habe mein Minimalbeispiel in den Anhang gepackt. Gibt es hier eine Möglichkeit? Ich bedanke mich für euere Unterstützung. Liebe Grüsse Vincent DateianhangTest Counter.zip (34 Downloads) |
28.01.2021 13:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 29990 Bewertung:
|
Im Anhang eine mögliche Lösung.
DateianhangTest Counter V2.zip (53 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf