Industry Online Support
Technical Forum
27.10.2008 09:42 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo blume1211, ich hab ganz schnell mal die hilfe durchsucht und mir die ausschaltverzögerung in der S7200 angeschaut. die auflösung der timer ist abhängig von der timer-nr. bedeutet: 1 ms T32, T96TP 10 ms T33-T36, T97-T100 100 ms T37-T63, T101-T255 d.h. wenn du den timer T32 nutzt müsstest du am parameter PT 5000 für 5s eingeben. bei Timmer T33 z.bsp. 500 für 5s. usw. ich hänge dir noch mal ein bild aus der hilfe hier an. da ist das meines erachtens sehr gut und verständlich erklärt. ich hoffe, daß hilft dir weiter. ansonsten frag ruhig nach! viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
27.10.2008 13:50 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
geht es jetzt um einen zähler, oder um einen timer? in prinzip ist das aber ähnlich. der name des timers/zählers ist z.bsp. T33 oder Z33 letztlich ist PV die zeitbasis, welche zählt. sprich wenn der timer am IN eine "1" hat ist bei diesem timer der ausgang an. geht der eingang aus, fängt die zeit an herunterzuzählen. wenn die zeit abgelaufen ist, in deinem fall die 5s, dann geht der ausgang aus. du hast unten in dem bild/der hilfe ein impulsdiagramm, welches genau das darstellt. ich hoffe das hilft dir. wenn nicht solltest du dich warscheinlich erst mal mit den grundlagen der sps-programmierung und automatisierung vertraut machen! viele grüße und viel erfolg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf