16.09.2015 08:45 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 3872 Bewertung: (569) |
Hallo,
Du könntest doch Deinem Kunden das Primary Setup Tool installieren lassen und dann evtl. per TeamViewer oder telefonisch den Kunden bei der IBS unterstützen. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das mit Deinem PN Slave funktioniert, weil in der Doku steht, dass das PST für Simatic Net Industrial Ethernet Produkte funktioniert?!
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/19440762
Gruß, Towome
|
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 16.09.2015 08:49:20
|
|
16.09.2015 10:46 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung: (2998) |
Hi, da würde ich eher PRONETA nehmen als das PST, ist wesentlich universeller und kann so ziemlich alle PN Geräte bedienen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67460624 Generell wird man hier um eine lokale Installation nicht herumkommen da per VPN auf die CP4xx kein direkter Zugriff auf das PN Netz der CPU besteht, IP Routing geht nicht und würde auch nix nützen da das taufen eine direktverbindung benötigt. Besser wäre es hier gewesen in der Projektierung dafür zu sorgen das der Controller(CPU) dem Device den Namen und die IP zuweist in Abhängigkeit deiner Position im Netz (PN Topologie). Christoph |
Folgen Sie uns auf