13.11.2008 07:01 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo richter-a, zu einem punkt => stationen sind mal da, oder auch nicht. schau dir mal den SFC12 an. damit kann man DP-Slaves aktivieren/deaktivieren. das machen wir mit diesem baustein. den E/A-Adressbereich ändern wird natürlich schwierig. da hilft denke ich nur die PB-Adresse des teilnehmers wenn dieser getauscht wird mit zu ändern. ansonsten hab ich dazu keine idee. vg und viel erfolg gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 13.11.2008 07:01...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
13.11.2008 07:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Beim Profibus kommt es nicht darauf an, an welcher Stelle eine Station eingebaut ist, sondern welche Adresse an der Station eingestellt ist. Für dieeingestellte Adresse ist in der Step7 Hardwarekonfiguration der Stationsaufbau mit den zugehörigen Adressen hinterlegt. DP-Slaves im Betrieb aktivieren und deaktivieren lässt sich mit dem SFC 12 (D_ACT_DP) bewerkstelligen. Terminierung nicht vergessen! Link zum Thema SFC 12 (D_ACT_DP): /tf/WW/de/Posts/21426 |
14.11.2008 06:59 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
da kannst du nur zusehen, dass das programm für alle teilnehmer gleich ist. dann wird es auch ohne adressänderung gehen. sobald du unterschiedliche programme für die verschiedenen teilnehmer benötigst, hast du ein problem. ich weiss ja nicht, wie die busteilnehmer gesteuert werden... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
14.11.2008 15:46 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, meinst Du etwa die hier beschriebene Funktion? CP 342-5 -- Wie kann ich die PROFIBUS-Adresse oder die Betriebsart des CP 342-5 im laufenden Betrieb ändern? Wie oft Du damit die Adresse änderst ist Dir überlassen. Ich kenne da keine Begrenzungen. Viele Grüße Sabine |
14.11.2008 16:01 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Sabine, danke für die Information, genau die hab ich im Kopf gehabt... hab sie aber auf die Schnelle nicht gefunden. ![]() Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf