23.07.2020 16:49 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 2207 Bewertung:
|
Bei dem Thema "Auswertung von einem Ergebnis einer Division auf Ganzzahl" kam ich auf die Idee ob es nicht möglich ist auf diese Weise zu prüfen ob eine Zahl eine Primzahl ist. Dazu hab ich folgende Überlegung und anschließend ein Programm geschrieben: Eine Primzahl ist ja nur durch sich selbst und 1 teilbar. Das Runden und der Überlauf der "arithmetischen Anweisung" macht da für eine direkte Berechnung einem einen "Strich durch die Rechnung". Nimmt man aber einen Zähler, der bis zum X-Wert hochzählt und setzt diesen als Y-Wert ein, so kann jeder Zwischenwert auf Teilbarkeit ausgewertet werden. Dazu habe ich die Auswertung der Teilbarkeit vor Scorp verwendet. Wird nun beim Hochzählen eine Teilbarkeit festgestellt ist es keine Primzahl. Dazu muß natürlich die Divison durch 0, 1 und X ausgeblendet werden um Fehlauswertungen zu unterdrücken. Der Nachteil dabei ist, daß durch das Hochzählen immer mehr Zeit vergeht, je größer der X-Wert ist. Das Programm ist etwas größ geraten als gedacht. Vielleicht gibt es ja auch eine einfachere, geniale andere Lösung. mfG Ella_68 DateianhangPrimzahl.zip (90 Downloads) |
23.07.2020 16:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Und was soll der praktische Sinn einer solchen Lösung sein? |
Folgen Sie uns auf