Industry Online Support
Technical Forum
25.06.2007 16:17 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Eva, Der Volo Viewer (ich kenne nur den Volo View Express) ist nur ein Viewer, um Autocad Files anschauen und drucken zu können. Der hat aber nichts mit WinCC zu tun, und deswegen ist auch kein Import in den Graphics Designer bzw. WinCC möglich. Dazu gibt es aber ein 3rd Party WinCC-AddOn:Piccad. Ich glaubees gibtauch eine Demo-Version, mit der Du das mal ausprobieren kannst! mfG... |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 25.06.2007 16:22 |
|
26.06.2007 15:43 | |
Beiträge: 1084 Bewertung: (72) |
Tag, Sie können ja die gratis ausgabe von Autodesk instalieren wonach Sie die control im graphic Designer einfugen konst. MfG, Ikkezelf |
Folgen Sie uns auf