12.04.2014 11:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Also wenn ich mich nicht ganz verprogrammiert habe, war das in der letzten Version schon so, das in B021 1h als Haltezeit eingestellt war. Ist diese abgelaufen, wird der Ausgang für die Heizung gesperrt und der Kessel kühlt ab. Ich hab das jetzt noch soweit ergänzt, das der Startbefehl resetet wird, wenn der Kessel auf 256°C abgekühlt ist. Die Drucksteuerung funzt noch nicht ganz, aber da bin ich dran, was dich aber nicht von Selbstversuchen abhalten sollte! DateianhangAutoclave 3.zip (128 Downloads) |
13.04.2014 18:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hab das mit der Temp. mal noch angepasst!
DateianhangAutoclave 3.zip (133 Downloads) |
13.04.2014 20:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier noch mit Druckregelung! Über das Menü mit dem die Werte eingestellt werden, mach ich mir noch Gedanken! Soll nur die obere Temperaturgrenze einstellbar sein, oder auch die Schwellen für die Druckstufen und die Druckstufen selbst? DateianhangAutoclave 4.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 13.04.2014 20:12 |
|
13.04.2014 21:08 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Ich habe B021 wieder auf eine Stunde gesetzt Schöne Lösung mit dem Druckabfall bei der Abkühlung. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht aber mir ist nichts brauchbares eingefallen. Willst Du das mit dem Menü wirklich machen? Ist die Fehlerquelle nicht geringer wenn man das jeweils optimale Programm z.B. über SD-Karte lädt? Für jeden Zyklus die Parameter neu eingeben ist dann auch irgendwie zu Aufwändig. DateianhangAutoclave 4.lsc.zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wolfy am: 13.04.2014 21:10 |
|
Folgen Sie uns auf