27.04.2014 18:58 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Huhu. Ich glaube ich habe es hinbekommen. Bei der Abkühlphase setze ich bei 60 Grad den Ausgang von B015 über En auf 0. Muss ich B022 über eine Zeitschaltung zum B024 führen wenn ich nach Ablauf des Zyklus erneut einschalten will? Zumindest in der Simulation bleibt am Ende bei 25 Grad Stop betätigt. DateianhangAutoclave 5-6.lsc.zip (106 Downloads) |
27.04.2014 20:12 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Jetzt funktioniert das. Der Zähler von B001 muss über Stop auch zurückgesetzt werden sonst blockiert das den Neustart. Vielen lieben Dank schonmal für Deine bisherige Hilfe motmonti. Deine Arbeit ist spitze und ich habe schon viel dazugelernt. In ein paar Tagen werde ich den Schaltschrank fertig haben und kann dann erste Tests machen. Ich werde weiter berichten. DateianhangAutoclave 5-6.lsc.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wolfy am: 27.04.2014 20:13 |
|
28.04.2014 17:32 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Lösung dieser Aufgabe ( nur die Temperaturregelung) erstellt, die meinem beruflichen Hintergrund (MSR ) entspricht. Die Druckregelung werde ich später versuchen. Die Zeiten habe ich in Sekunden angelegt um die Funktion zu testen. Wenn ein Experte , in diesem Forum sich diese Schaltung anschaut, so bin ich für jede Kritik dankbar, denn ich beschäftige mich erst seit 10 Tagen mit der Logo. Die einzelnen Bausteine sind mir bekannt. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten diese SPS Technik.
DateianhangSchaltplan1.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf