25.08.2008 13:51 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
meine rückmeldung: leider trat bei mir das selbe problem auf! der licence manager 4 startet nach der installation nicht. ich hab einen HP Compaq 8510p mit WinXP SP3. der licence manager erscheint als laufender prozess unten rechts als icon, aber liess sich nicht starten. das nächste war gleich noch, daß sich dann auch Step7 nicht mehr starten ließ, da ein problem mit dem licence manager festgestellt wurde! nun also wieder deinstalliert und den licence manager V3.1 installiert und alles läuft wieder, wie gehabt. hat schon mal jemand bei siemens direkt nachgehakt, ob das problem bekannt ist? was mich bei der installation noch gestört hat, ich kann den licence manager nicht mal abwählen. er wird also zwangsläufig mit installiert. ein zweiter kollege wird nun den nächsten versuch unternehmen... mal schaun, ob es bei ihm glatt geht. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.09.2008 08:40 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
so ich habe bei siemens nachgehakt und mitlerweile folgende antwort erhalten: Sehr geehrter Herr Gocht, inzwischen haben wir festgestellt, dass die korrekte Arbeitsweise des ALM (Automation License Manager) V4.0 durch "Mobile Connect Software" unterschiedlicher Hersteller (Vodafone, T-Online, ggf. andere) verhindert wird. Sollten Sie diese Software nutzen und nicht deinstallieren können, bleibt im Moment nur der Downgrade auf den ALM V3.0 SP1. Wir empfehlen folgende Schritte: - ALM V4.0 deinstallieren (Systemsteuerung - Software) - Löschen der Datei almdb.mdb (und almdb.ldb, falls vorhanden) aus dem Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Automation License Manager\logging - Rechner neu starten - ALM V3.0 SP1 installieren (CD1\Automation License Manager\Disk1\Setup.exe) Step7 V5.4 SP3.1 (mit ALM V3.0 SP1) kann von unseren Supportseiten im Internet geladen werden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26578452 Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung. Mit freundlichen Gruessen Ihr Technical Support fuer Industry Automation und Drives Technology |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.09.2008 09:17 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ich habe auch die Vodafone Mobile Connect-Software drauf. Und es funktioniert mit dem ALM4. Ich musste ihn aber erst in der Firewall freigeben. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
01.09.2008 10:16 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
danke andre. ich weiß auch nicht. aber ich laß jetzt den 3er drauf und gut ist! vielleicht gibt es beim nächsten update eine bereinigte version. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.09.2008 20:46 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
du hast prinzipiell recht. "never change a running system" allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, wann (welcher version) mit dem ALM das verbreiten von lizenzen übers netzwerk möglich wird. diese funktion benötige ich öffters und dies ging meiner meinung nach erst ab V3.x viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.09.2008 12:35 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das versteh ich grad nicht ganz. brauch man mit der Mobile Connect SWdann den ALM nicht mehr? oder wie kann ich das verstehen? viele güße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf