01.08.2006 20:34 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (316)
|
[quote user="tho"]ich habe noch Version 1.1 im Einsatz, allerdings auch schon S7 Version 5.3........... Hast du nun die neue Version incl. Hotfix installiert oder eine ältere ??? Wie wäre es eigentlich, wenn man wieder AuthorsW installiert ??? Ob das funzen würde ?? Hallo Thomas, ich habe V2.2 inclusif die Hotfix installiert und das arbeitet Einwandfrei... Auch AuthorsW ist geupdated sehen SIe auf das Netz unterstehende Link: Reparatur- und Übertragungs-Programme für die Autorisierung von SIMATIC Industrie Softwaredieses muess mit die Version welche Sie haben auch noch Funktionieren, aber wenn es eine ALM Lizenz ist dann geht das nicht! |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf