30.12.2022 15:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 33377 Bewertung: (4139) |
Das kann über den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" gelöst werden. |
30.12.2022 16:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 33377 Bewertung: (4139) |
Es reicht, wenn du die Überwachung nur in der LOGO! machst. Ich habe dies einmal für eine LOGO! gemacht. Allerdings geht dies nicht mit dem Kommunikationstreiber "LOGO!" zur LOGO!, sondern mit dem Treiber SIMATIC S7-200". DateianhangTIA V13 Bildwechsel.zip (163 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/30/2022 16:47:43 |
|
30.12.2022 17:51 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
und mit S7-1X00? |
30.12.2022 18:01 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Jedenfalls mal Dank fürs Erste. Muss mal alle ausprobieren. Hagarten |
Folgen Sie uns auf