10.03.2013 10:30 | |
Beigetreten: 28.02.2012 Letzter Bes: 23.03.2014 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo mein Norton Power Eraser stuft 2 Programme von Simatic Step 7 Basic V12 als bösartig ein. Hat jemand ein ähnliches Ergebnis ? Siehe Anhang ! Gruß pit
DateianhangBösartige Programme.pdf (182 Downloads) |
10.03.2013 13:23 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo pit_1, es gibt einen FAQ bezüglich getesteter Virenscanner im Zusammenspiel mit STEP 7 V12: Welche Virenscanner sind für STEP 7 (TIA Portal) V11/V12 und für STEP 7 Basic V10.5 freigegeben?Bei dem unteren der beiden Einträge würde ich z.B. sagen, dass ist der direkte Zugang der Software in den Online Support um z.B. Updates, HSP's und ähnliches zu landen. Ich bin gespannt auf die weiteren Eindrücke von der neuen Software Gruß Sabine |
Folgen Sie uns auf