14.12.2023 05:34 | |
Beigetreten: 27.05.2020 Letzter Bes: 14.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Morgen RogerZ, tut mir leid wenn ich das Thema, welches bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat - neu aufrolle. Ich habe hier auch ein C7-626, von dem ich ein Backup ziehen möchte. Ich habe mir ein eigenes Kabel gebastelt, welches auch funktioniert - probiert über ProSave mit einem OP17 (Backup als auch Restore, ohne Probleme) Ich bin am C7-626 in den Transfer Mode, habe im ProSave das OP27 ausgewählt, das Gerät macht auch irgendwas, allerdings kommt im ProSave die Fehlermeldung : "Das Zielgerät wird vom Kommando nicht unterstützt". Oben links im Bediengerät steht TransferMode, die CPU ist im RUN-P Modus. Funktioniert leider nicht. Hat jemand noch eine Idee ?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/14/2023 10:07:07Neue Überschrift nach Splitten |
|