05.07.2021 17:54 | |
Beigetreten: 23.08.2018 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Die Logo, 6ED1052-10008-0BA1 TD, 1P 6ED1055-4Mh08-0Ba1 Das gesamte Programm kann ich leider nicht geben, aber ich habe mal alles ausser die Nivomessung rausgelöscht, dabei habe ich festgestellt, wenn ich alle Ein-Aus Merker rauslösche aus der Anzeige, dann funktioniert es, gibt es da eine Maximale Anzahl die man verwenden kann? Was ist eine LSC Datei? DateianhangTest.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Frifag am: 07/05/2021 17:57:20Zuletzt bearbeitet von: Frifag am: 07/05/2021 17:59:19Zuletzt bearbeitet von: Frifag am: 07/05/2021 18:05:28 |
|
06.07.2021 17:28 | |
Beigetreten: 23.08.2018 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ja so funktioniert es, ich habe es auch noch mit Merkern fertiggestellt und hat dennoch funktioniert. Hier ist das Komplette Programm von diesem Kasten, bei dem es nicht Funktioniert. Edit: Ich habe das Programm im Anhang durch ein Kompaktes Programm das den selben Fehler mach ersetzt DateianhangTest.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Frifag am: 07/07/2021 18:08:38 |
|
06.07.2021 17:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Schlechte Nachrichten für dich ... So, mit diesem Programmteil tritt bei mir der Fehler teilweise auf. Bunker Balkendiagramm vorhanden bei meinem TDE, Tank Balkendiagramm fehlt. Da sich in der Vergangenheit bei ähnlich gelagerten Problemen keine saubere Lösung erstellt werden konnte, kann ich dir nur raten: Starte einen Support Request und bitte Siemens, das Programm zu untersuchen. Hoffnung mache ich die aber keine. Irgendetwas in dem Projekt ist zerschossen. Bisher war in diesem Fällen dann immer die offizielle Siemens-Aussage: Erstellen sie das Projekt neu. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/06/2021 17:57:55 |
|
06.07.2021 17:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Und auf dem virtuellem TDE sieht es genauso aus wie beim realen TDE. |
Folgen Sie uns auf