07.05.2023 21:25 | |
Beigetreten: 05.05.2023 Letzter Bes: 10.05.2023 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin, ich habe mir den Link zur Kompatibilität angeschaut und da steht:
Ich hab mir ein Logo8! Startbereit 230V gekauft. Software ist V8.3 (kauf vor einer Woche) Auf dem Basismodul steht 6ED1052-1Fxxx-0BA1 ich möchte dieses Basismodul um ein AM2 Modul erweitern. Temperaturerfassung , entweder direkt mit PT100 oder über Messumformer 4-20mA Jetzt hab ich hier im Forum gelesen das ich die Erweiterung machen kann, aber mit nur separater Spannungversorgung. Dabei soll die „Schieber-BUS-Verbindung“ auch funktionieren. Sehe ich das richtig das dann AM2 0BA2 Module funktionieren sollten. Und warum steht dann im Link zur Kompatibilität das nicht erweitert werden kann? bin gerade bisschen verwirrt.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/08/2023 09:51:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.05.2023 03:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33400 Bewertung:
|
Die letzten 4 Generationen der LOGO! sind alles LOGO!s der Serie 0BA8. Siehe angehangene Textdatei. Basismodule der Serie 0BA8 können nicht mit Erweiterungsmodulen kombiniert werden, deren Bestellnummer mit 0BA0 oder 0BA1 endet, sondern nur mit Erweiterrungsmodulen, deren Bestellnummer mit 0BA2 endet. Das wären:
DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (121 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf