25.08.2006 11:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Forum, wie kann ich den Batteriestatus in der SPS abfragen, ohne das diese in STOP geht (passiert bei der Programmierung des OB81)? Gruß Andreas |
27.08.2006 23:47 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
[quote user="andreas.guhr"]wie kann ich den Batteriestatus in der SPS abfragen, ohne das diese in STOP geht (passiert bei der Programmierung des OB81)? Hallo Andreas, das stimmt, OB81 ist fuer die Batterie Verarbeitung, sehen Sie das Beispiel. Programmbeispiel: Auswertung für Stromversorgungsfehler mit OB81 Wenn Sie eine S7-400 er haben dann ist das naechste zu beachten. Batteriefehler bei der S7-400: OB81 wird nicht aufgerufen |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
28.08.2006 17:08 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo, ich habe es nicht ausprobiert, nur folgende Idee: Mit der SFC51 lassen sich doch Diagnosedaten auslesen (Diagnosedatensätze o und 1). Ein Bit in diesen Diagnosedaten repräsentiert den Batteriestatus (Byte 2, Bit 5). Näheres im nachfolgenden Handbuch, Kap. 32.2. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574 Hoffe das hilft. Viele Grüße Morten |
Folgen Sie uns auf