29.03.2012 11:08 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Hans, wenn sich nur die letzte Ziffer unterscheidet dann sind es meistWeiterentwicklungen welche bei dengenannten Baugruppennur selten zu Inkompatibilitäten führen können.Aber die 928-3UB12 unterscheidet sich schon sehr von der 928-3UB21. André Räppel |
29.03.2012 11:21 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo André besten Dank für die prompte Antwort. Die meisten Teile sind später nachbestellt worden. Ich gehe mal von den von dir genannten Weiterentwicklungen aus.
Da gehe ich von einem Tippfehler in der Lagerliste aus, das muss ich noch klären. Gruß Hans |
29.03.2012 13:36 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Hans, es wäre auch eine gute Idee zu prüfen ob die im Plan gezeichneten Baugruppen auch mit der Realität übereinstimmen. Evtl sind ja schon neuere Moduleverbaut worden. Übrigens schau mal in die Privatnachrichten. André Räppel |
29.03.2012 19:31 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (3) |
Hallo Planverdreher siehe hierzu die Links 6ES5 188-3UA11 vorhanden -3UA12 6ES5 928-3UB11 vorhanden -3UB21 6ES5 420-4UA12vorhanden -4UA14 6ES5 470-4UB11 vorhanden -4UB12 6ES5 482-8MA12 vorhanden -8MA13 6ES5 318-8MB11 vorhanden -8MB12 DateianhangS120 Combi Equipment Manual.pdf (142 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.03.2012 08:19 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
QUATSCH! Erzähl doch nicht so einen Unsinn. Das gilt für die dicken ZWISCHENKREISKONDENSATOREN in Umrichtern, diese müssen nach langer Zeit ohne Spannung ersteinmal formatiert werden, bevor der Umrichter wieder (mit voller Last) betrieben werden darf. Das gilt nicht für die kleinen Kondensatörchen in Baugruppen wie den oben genannten. Wobei auch diese nach langer Zeit austrocknen können und daher ein häufiger Grund für defekte Elektronik sind. Das hat aber garnichts mit den "1-2 Jahren nachformatieren" im S120 Handbuch zu tun. P.S: und hör doch bitte mal mit deinem ewigen "its time to say...." auf, ist ziemlich kindisch und nervt. Und wir wissen es ja jetzt. J. Müller IBN-Service |
30.03.2012 09:09 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Morgen und erst mal vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Ehrlich gesagt habe ich über das Kondensatorproblem auch die Stirn gerunzelt. Das mit dem Austrocknen leuchtet mir ein, sofern die falsch gelagert sind. Es findet ja auch ohne Spannung ein Ladungsträgeraustausch statt, was mit den Jahren zu "Löchern und Kurzschlüssen" im Dielektrikum führt. Ich hatte mal eine Explosion eines Kübelkondensators erlebt, das ist ne kleine Bombe. Defekte Elko's kann man ja ganz leicht an der Wölbung erkennen, so mache ich zumindest Sichtprüfungen. Jetzt habe ich aber erst mal jede Menge Lektüre vor mir, dank an Rosi. Falls wir uns heute nicht mehr lesen, schönes Wochenende schon mal. Gruß Hans |
Folgen Sie uns auf