Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2011 12:20 | |
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo Erich Honecker , wie genau äußert es sich, dass der FC nicht funktioniert? Hast Du auch alle Parameter des Bausteins im OB versorgt (auch Ausgangsparameter)? Ich kann mir vorstellen, das die Fehlfunktion darauf zurückzuführen ist. Bei dem Aufrufen von FCs gibt es einige Dinge zu beachte, folgenden FAQ finde ich sehr nützlich, vielleicht kann er auch bei Dir Licht ins Dunkel bringen. FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/189227 mfg Silent Bob |
Folgen Sie uns auf