24.09.2024 15:49 | |
Beigetreten: 24.05.2022 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Moin zusammen, Ich muss gerade ein alter Programm von einer LOGO6 zerlegen und auf Fehlersuche gehen. Es ist nur in der Handprogrammierung auszulesen. Karte gibt es keine und der der es mal Programmiert hat ist nicht auffindbar. Soweit habe ich es auch in der Software 8.3 nachgebaut. Meine Problem ist jetzt, das es Eingänge I1- I7 gibt und auch die Bezeichnung an einigen Bausteinen In3 und In4!? Damit kann ich nichts anfangen. Da auf einen &-Baustein I3 und auch In3 gehen, wird das wohl nicht das selbe sein. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? es geht mir nur ums Verständnis, die Schaltung sollte da keine rolle spielen. Besten Dank schonmal ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/25/2024 06:21:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.09.2024 06:37 | |
Beigetreten: 24.05.2022 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Das ist das Händisch ausgelesene Programm. Ich kann die Bezeichnung In3 und In4 nicht zuordnen. |
25.09.2024 06:37 | |
Beigetreten: 24.05.2022 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Bild2 |
25.09.2024 11:06 | |
Beigetreten: 24.05.2022 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen dank... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf