05.10.2007 11:19 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo Herr Dr. Stealth, die Ursache für das beschriebene Verhalten könnte ein Versionskonflikt sein, wenn Sie ein Projekt, das mit z.B. STEP 7 V5.4 erstellt wurde, unter einer niedrigeren STEP 7 Version (z.B. V5.2) dearchivieren. Wenn Ihr STEP 7 Projekt CPU-Baugruppen hat, die in der niedrigeren STEP 7 Version noch nicht unterstützt bzw. vorhanden sind, dann ist der Bausteinordner nicht mehr vorhanden. Wir empfehlen, die Baugruppen in Ihrer STEP 7 Version (ab V5.2) upzudaten. Hiezu der folgende Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17581199 Beachten Sie aber auch die neuen Funktion in STEP 7. Zur Verwendung des Topologie-Editors benötigen Sie die STEP 7 V5.4. In einigen Fällen handelt es sich um eine Inkompatibiltät, wenn Ihre STEP 7 Version oder ein optionales Softwarepaket (z.B. Drive ES, S7-GRAPH) nicht miteinander oder nicht kompatibel mit dem installierten Betriebssystem ist. Hierzu die folgenden Links. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22644954 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22645302 Achten Sie darauf, wenn Sie in der HWKonfig eine CPU tauschen oder löschen, dass Sie das Programm im Bausteinordner sichern. Sollte der Bausteinordner doch mal gelöscht sein, gibt es die Möglichkeit, den Bausteinordner wieder zu reaktivieren. Eventuell sind die Daten von STEP 7 noch nicht gelöscht worden, sondern befinden sich noch auf der Festplatte und sind nur zum Löschen markiert. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie weder das Projekt, indem sich der Bausteinordner befand, noch den SIMATIC Manager schließen. Nach dem Schließen des Projektes, oder nach dem Beenden des SIMATIC Managers sind die Daten bzw. das Programm endgültig verloren. Abhilfe:
Kopieren Sie alle Dateien aus diesem Ordner in den ersten Ordner Ihres neuen Projektes
Merken Sie sich, welche Ordner es innerhalb des Explorer in Ihrem alten Projekt gibt. Wechseln Sie nun zum SIMATIC Manager und schließen Sie das alte Projekt. Wechseln Sie zum Explorer und führen Sie die Funktion "Ansicht > Aktualisieren" durch. Kontrollieren Sie, welcher Ordner von STEP 7 entfernt wurde. Sie finden nun Ihre Bausteine in dem Programm, in welches Sie den Inhalt des verschwundenen Ordners kopiert haben. Öffnen Sie nun das neu erzeugte Projekt. In diesem Beispiel wurden die gelöschten Programmbausteine aus dem Projekt "P_Test_1" gerettet und im Projekt "P_Test_2" im Bausteinordner vom S7-Programm(1) abgelegt. Diese oben beschriebene Methode können Sie auch anwenden, wenn Sie nur einzelne Bausteine (FBs, FCs, DBs oder OBs) gelöscht haben. Auch in diesen Fällen retten Sie immer den ganzen Bausteinordner. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf