03.11.2021 14:46 | |
Beigetreten: 03.12.2020 Letzter Bes: 05.11.2021 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hydrauliköl. Danke für eure Ratschläge. Funktioniert jetzt alles. Lag tatsächlich am falschen LOGO ohne schnellen Zählereingang. Jetzt habe ich jedoch ein anderes Problem: Mit 10L und 20L funktioniert alles einwandfrei. Bei 190L bleibt der "ist" Zähler bei 32,77L stehen obwohl die Anlage weiterfühlt. Die Impulse werden jedoch gezählt. Somit stellt die Anlage nicht ab, weil Istwert => Sollwert sich nie angleichen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: G.ross am: 11/03/2021 14:47:44Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/04/2021 09:16:12Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
03.11.2021 15:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30841 Bewertung:
|
Rechnest du mit 3 Nachkommastellen? |
03.11.2021 16:27 | |
Beigetreten: 03.12.2020 Letzter Bes: 05.11.2021 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Mit 2. Kann es an dem liegen? |
03.11.2021 16:35 | |
Beigetreten: 03.12.2020 Letzter Bes: 05.11.2021 Beiträge: 12 Bewertung:
|
anbei DateianhangDosierung_Ölmenge_v15.zip (78 Downloads) |
03.11.2021 16:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30841 Bewertung:
|
Wie vermutet... |
03.11.2021 18:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ich habe dir mal einen Vorschlag erstellt. Dabei werden drei V/R-Zähler genutzt. Diese werden soo lange auf Reset gehalten, bis der Sollwert ausgewählt wurde. Erst dann reagiert der Zähler. Der Trick ist den Zählern einen Startwert in Höhe des Sollwertes zu geben und von da Richtung 0 zu zählen. Bei erreichen von 0 nimmt der Zählerausgang 0-Signal an. Die RS sind nicht ggf. nötig, die habe ich nur aus deinem Programm übernommen. Die Zählerstände kannst du genau so anzeigen wie die Analogwerte, allerdings ohne Kommastellen. Entweder du gehst den Weg die Anzeige in cl zu gestalten, oder du kaskadierst die Zähler in Liter-Zähler und cl. So umgehst du die Analoggrenze auf jeden Fall. Du kannst ja auch im Meldetext schreiben "Anzeige in 1/100 l" und zeigst den Wert ohne Dezimalpunkt an.DateianhangDosierung_Ölmenge_v15-1.zip (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf