Industry Online Support
Technical Forum
13.12.2007 10:30 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Hallo ! Mir ist nicht so richtig klar, aber es zwischen U DBX 0.0und U DB100.DBX0.0Unterschiede in der Befehlslaufzeit gibt. (Natürlich muss bei der ersten Variante der richtige DB schon geöffnet sein.) Aber führt die zweite Variante intern auch immer einen AUF aus (was dann zus. Laufzeit bedeuten würde), oder nur wenn der richtige DB nicht geöffnet ist? Danke Carsten Schienring |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
21.12.2007 11:49 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir für Sie die folgenden Informationen: Zu Ihrer Frage zur zweiten Variante: Ja. Es wird aber dann mehr Zykluszeit benötigt. Weitere Informationen finden Sie im FAQ (siehe Link). Beispiel: U "Datenbaustein".Wert_1 //DB5.DBX0.0 U "Datenbaustein".Wert_2 //DB5.DBX0.1 = "Datenbaustein".Wert_4 //DB5.DBX0.2 "Auch wenn hier nacheinander immer wieder auf den selben Datenbaustein zugegriffen wird, so wird dieser immer wieder neu geöffnet. Zum Beispiel bei einer CPU414 sind das pro Befehlszeile ca. 0,3µs http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10810851 Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf