28.08.2019 12:00 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Habe ein ähnliches Problem bei einem PC477e mit TIA V15 und Soft SPS CPU1507S. Wird der SmartServer aktiviert, so erscheint bei Auswahl eines Sollwertfeldes in der HMI keine OnlineTastatur. Diese erscheint erst wieder, wenn der SmartServer beendet wird. Dies ist aber nicht abhängig davon ob ein Client Zugriff hat. Und die Anwahl erfolgt direkt auf dem HMI, bei dem auch die Online-Tastatur erscheinen sollte. Also nicht über den Client gesperrt. TIA V14 hat sich hier definitiv anders verhalten. Allerdings auf einem PC477e mit Windows 7 embedded und WinAC RTX. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/28/2019 12:59:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf