10.01.2019 07:24 | |
Beigetreten: 15.02.2012 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Der Post ist zwar schon älter aber Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Es handelt sich um ein Retrofit d.h. ist keine SPS im Projekt (nur das eine Panel). Die Projektierung lief reibungslos bis Ich eine Verbindung zu einer SPS eingefügt habe. Seither kommt beim Übersetzen des Projektes der Fehler "Die Datei ProjectCharacteristics.rdf wurde nicht gefunden" Gibt es eine Erklärung für dieses verhalten? Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.01.2019 13:55:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf