27.02.2022 22:38 | |
Beigetreten: 16.11.2016 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ich verzweifle grade am Igus Musterbeispiel 13. Die Achse Referenziert einfach nicht. Komunikation Funktioniert, „Modes of Operation“ Wert 3 funktioniert auch. Achse fähr in Positiver richtung. Beim Homing "Modes of Operation“ Wert 6 fährt die Achse nicht ? Folgende Einstellungen habe ich: Kommunikation : Modbus TCP = ON Fahrprofil: Modbus TCP Ref: Endschalter Negativ Weiß jemand warm Homing nicht geht ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: PLCSmartHome am: 02/27/2022 22:40:09Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2022 11:33:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.03.2023 12:32 | |
Beigetreten: 14.11.2022 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, kann hier jemand inzwischen schon weiterhlefen, da ich das gleiche Problem habe. danke |
29.03.2023 08:40 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung: (53) |
Hallo Electric Engineer, ich habe gesehen, dass du ein eigenes Thema zu einer ähnlichen Frage hast: Modbus Verbindung mit Igus dryve D1 Meine Frage an dich: war die Antwort vom User Towome nicht ausreichend bzw. möchtest du nicht in deinem Thema die Lösung mit der Community erarbeiten? Viele Grüße, |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
29.03.2023 11:05 | |
Beigetreten: 14.11.2022 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
das Problem konnte ich lösen. Bei mir war der Fehler, das ich die Parameter für das Referenzieren wie "6099.1h Search Velocity for Switch, 6099.2h Search Velocity for Zero, 609Ah Homing Acceleration" wie in der Anleitung zum Baustein in der D1 GUI nicht eingestellt hatte. Bin mir ziemlich sicher das der to den gleichen Fehler gemacht hat. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf