16.09.2010 07:36 | |
Beigetreten: 15.09.2010 Letzter Bes: 10.11.2019 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, eine kleine Ergänzung. Ich habe eine Siemens-Broschure gefunden in der zum ersten Mal bei der PFH-Berechnung auf Seiten 30-32 ein zusätzlicher Wert für die Kommunikation auftaucht. "PTE = Wahrscheinlichkeit eines unerkannten Fehlers in der Kommunikation". Dieser Wert sollte zu allen PFH-Werten in der Kette addiert werden. Das bringt mich aber nicht weiter. Wo bekomme ich diesen Wert, gibt es eine weitere Information dazu. MfG rlh DateianhangB5-Mysliwiecz.pdf (403 Downloads) |
Folgen Sie uns auf