13.04.2012 14:34 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 23.06.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (9) |
Das folgende Applikationsbeispiel "RFID Daten lesen und verarbeiten mit SIMATIC S7-1200 und SIMATIC RF260-Reader" beschreibt die Kopplung eines CM1241 RS232mit einem RFID Reader über RS232. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38471716 Unter Verwendung des CM1241 RS422/485 können RFID-Reader auch direkt über RS422 angeschlossen werden. In der Anlage ist die hardwaremäßige Verdrahtung beschrieben. Im Applikationsbeispiel ist lediglich die Hardware-ID am FB164 anzupassen. DateianhangRS422_S7-1200_RF620R.pdf (669 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: avoss am: 13.04.2012 14:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.03.2013 08:34 | |
Beigetreten: 04.02.2013 Letzter Bes: 10.10.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Das Applikationsbeispiel wurde für die RFID-Reader mit RS422-Schnittstelle angepasst. "RFID-Daten lesen und verarbeiten mit SIMATIC S7-1200 und SIMATIC RF260-Reader mit RS422-Schnittstelle" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38471716 |
30.03.2015 14:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Examples sind noch vorhanden bei Siemens - habe sie direkt vom Support bekommen! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.04.2015 13:41 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Wenn es nicht unbedingt eine 1200er sein muss, gäbe es noch das hier: |
Zuletzt bearbeitet von: Owei am: 17.04.2015 13:42:05 |
|
Folgen Sie uns auf