16.09.2010 11:18 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung:
|
Hallo pepp, was Du meinst ist wahrscheinlich das persönliche Feedback indem Du einen Beitrag schreibst und dann den Smilie Was ring24h wohl meint ist der Button Bewerten der oberhalb eines Beitrags angezeigt wird wenn Du das ganze Thema ließt. Hierüber können Sternchen für einen Beitrag vergeben werden. Diese werden dann neben dem Button angezeigt und ... der Autor bekommt diese Sternchen auch auf sein Sternchenkonto gutgeschrieben. So kann jeder sehen welche Beiträge von anderen als hilfreich eingestuft werden ohne ein ganzens Thema im Detail zu lesen. Eine weiter Möglichkeit um Feedback zu geben ist der Button Bedanken. Damit hat man eine schnelle Möglichkeit zu sagen: Danke dass Du das geschrieben hast. Beide Funktionen könnten durchaus mehr genutzt werden. Da gebe ich ring24h durchaus recht. Im deutschsprachigen Forum werden nur auf rund 5 % der Beiträge Bewertungen abgegeben. Aber vielleicht werden es ja jetzt nach Deiner Frage mehr Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf