08.10.2012 20:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Liebe LOGO! Gemeinde, ich habe für eine Vereinshalle mit HQL Leuchten eine Steuerung konzipiert, bei welcher nach dem Ausschalten eine 15min Pause bis zum möglichen Wiedereinschalten eingebaut ist. In der Simulation funktioniert dies mit Display (ablaufende Zeit) einwandfrei, nach dem Über- spielen auf die LOGO! (07) geht ausser dem Ein - und Ausschalten (ohne der programmierten Zeitfunktion) der Relais gar nichts mehr. Herzliche Grüße DateianhangSteinachhalleBearbeitet06092012_neu_08102012.pdf (58 Downloads) |
08.10.2012 21:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Es wäre besser wenn du dein Programm als zip-Datei einstellst, da sich so Fehler besser erkennen lassen. Im Anhang mal eine Möglichkeit von mir! DateianhangHQL.zip (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.10.2012 21:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Beiträge, anbei die ZIP - Datei. DateianhangSteinachhalleBearbeitet06092012_neu_08102012.zip (55 Downloads) |
09.10.2012 21:57 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Nachtrag! Ich bin hier Neu im Forum und bin für "Hinweise" Dankbar. Nochmal Herzlichen Dank an Alle! |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf