01.06.2023 05:59 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 1552 Bewertung:
|
Hi, TCON usw. sind die Bausteine der Open User Communication, eine Modbus TCP Verbindung wirst du damit nicht herstelle können. Wie können Sie von einer SIMATIC S7-300/S7-400 eine Modbus/TCP-Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?Wie viele Lizenzen werden für den Modbus/TCP-Baustein in der S7-300/S7-400 benötigt?Welche technischen Daten gelten für die SIMATIC Modbus/TCP-Bausteine und für welche CPUs und CPs sind sie freigegeben?Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf