18.08.2022 21:09 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich finde irgendwie keine richtige Lösung. Es geht um eine Lüftungsanlage. Die Anlage hat drei Lüftungsklappen Zuluft, Umluft und eine Abluftklappe. 10 Volt = Jetzt suche ich eine Möglichkeit, das erst versucht wird mit der Außenluft zu kühlen, bevor die Kälteanlage anspringt. Falls das nicht reicht und die Außentemperatur es zulässt, kann die Freigabe erfolgen. Genauso bei heizen. Erstmal Umluft bevor die Heizung startet. Ich habe versucht es mit zwei PI-Regler zu realisieren. Aber irgendwie drehe ich mich im Kreis und nichts kommt dabei rum. Vielleicht kann mich jemand etwas unterstützen oder ein paar Tipp´s geben wie ihr das lösen würdet. Danke vorab. DateianhangSchaltplan1.zip (168 Downloads) |
20.08.2022 10:14 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Guten Morgen zusammen, ich habe mich jetzt erstmal mit der Auswertung der Temperaturen beschäftigt und bin jetzt bei dem Stand: Szene 1 Raum > Soll und Außen < Raum, dann Zuluftklappe AUF 22 20 16 22 Szene 2 Raum > Soll und Außen > Raum, dann Zuluftklappe ZU + Freigabe Kälte 22 20 25 22 Szene 3 Raum < Soll und Außen > Raum, dann Zuluftklappe AUF 18 20 25 18 Szene 4 Raum < Soll und Außen < Raum, dann Zuluftklappe ZU + Freigabe Heizung 18 20 15 18 Die Zahlen sind nur Bespieltemperaturen. Damit auch ich es verstehe :-) Als nächstes kommt die Ansteuerung des AQ´s. Die Zuluftklappe ist bei 0 Volt AUF. Ist meiner Meinung nach auch falsch aber es ist so. Jetzt gibt es bei dem PI-Regler ja die Wirkrichtung Aufwärts & Abwärts. Wie kann ich denn jetzt den Regler integrieren, damit er kühlen oder heizen kann? Denke ich zu kompliziert? Für jeden Tipp bin ich dankbar. DateianhangTS.zip (177 Downloads) |
Folgen Sie uns auf