12.05.2022 17:53 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 95 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder etwas Unterstützung. 1x Temperatursensor 4-20mA / 0 - 50 "C Das ganze soll zur Kühlung dienen. Soll- und Istwert an einen PI-Regler und es läuft. D,h. AQ1 < 2 Volt soll er mindestens 3 Volt ausgeben. Nur wenn der PI-Regler über 3 Volt ausgibt soll er den Analogwert vom Regler übernehmen. Genauso soll er niemals 10 Volt ausgeben. Sondern nur max. 6 Volt. Die Werte sollen aber variabel bleiben. Hat einer einen Tipp für mich? Danke vorab. DateianhangAnalog1.zip (248 Downloads) |
12.05.2022 18:19 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
unter 3V sollte der Wert nicht weitergegeben werden ... darum MUX |
Folgen Sie uns auf