25.09.2008 21:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kein Thema. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Dafür ist das Forum hier ja da, bei Problemen fragen... in den meisten Fällen wird geholfen. |
25.09.2008 22:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ihr zwei, die Zusatzmodule AM2 PT100 sind, wie der Name schon sagt, ausschließlich für den Anschluss von PT100-Sensoren!!!! Die Module berücksichtigen deren spezifische temperaturabhängige Widerstandskennlinie. Thermoelemente müssen über geeignete Messumformer, entsprechend deren Ausgangssignal in Volt oder mA, an die Analogeingänge der LOGO!-Basismodule (nur 0..10V) oder der AM2-Analogzusatzmodule (0..10V und [0]4..20mA möglich) angeschlossen werden. Die Messumformer können natürlich auch Marke Eigenbau(schaltung) sein... Um dazu etwas zu sagen oder gar Empfehlungen zu geben oder eine LOGO!-Schaltung zu "bewerten" müssen sämtliche Sensordaten bekannt sein.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf