05.11.2018 18:42 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Probier mal das Programm im Anhang aus, da ist für deine "Zählwerte" 0,1 bis 0,5 quasi eine Tabelle hinterlegt, die du im Display auch ändern kannst. Falls du was nicht verstehst, einfach nachfragen. M.f.G. Scorp DateianhangZeitwert1.zip (121 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.11.2018 18:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082)
|
Hier ein Vorschlag.
DateianhangZeitwert.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.11.2018 18:58 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, für mich sieht es sehr kompliziert aus. Ich werde es gleich mal sofort testen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.11.2018 22:10 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Das Programm von ixo65 arbeitet nach dem gleichen Prinzip, er hat nur die Signalverarbeitung etwas anders gestaltet. Was die Übersichtlichkeit angeht, wenn es um die Anzahl der Verbindungen im Programm geht, dann betätige erstmal alle + Symbole unter den Blöcken. Für eine Tabelle kann man zur Signalverarbeitung auch gut die Netzwerkzuordnung nehmen, geht ab Logo 7. Im Anhang ist eine Variante, die etwas übersichtlicher ist und weniger Blöcke belegt. Sie reicht für Tabellen bis max. 8 Einträgen. Für mehr Einträge sind dann weitere Multiplexer und zusätzliche Und-Blöcke nötig. M.f.G. Scorp DateianhangZeitwert2.zip (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf