28.04.2012 09:40 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Liebe LOGO!-Programmierer, bereits in verschiedensten Beiträgen habe ich an konkreten Beispielen gezeigt, wie lineare und auch nicht lineare Zusammenhänge und Kurvenverläufe umgesetzt werden können. Von besonderem Interesse sind dabei Lösungen zur Umsetzung von nicht linearen Zusammenhängen und Kurvenverläufen mit den Mitteln der LOGO! (0BA6 und folgende). Mein ermöglicht die Berechnung von Koeffizienten für ein Ausgleichspolynom, dessen Grad zwischen 1 und 16 liegen darf. Ein Polynomkann (nach entsprechender bestimmung der Parameter) dann in der LOGO! mittels der Blöcke "Analogverstärker", "analoge Arithmetik" und "Komparator"(und ggf. Kombinationen davon) berechnet werden.Wie das im Detail für Polymomordnungen bis 5 geht, demonstriert die im Anhang beigefügte Schaltungsdatei. Viel Spass damit und beim "Rechnen" mit der LOGO... MfG Betel DateianhangDEMO_Polynomberechnung_V01 (0BA6).zip (487 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.05.2012 12:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Diablo, was ist denn nur halb zu verstehen (im Beitrag bzw. in der Schaltung? ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.05.2012 17:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Diablo, habe deine Bemerkung auch nicht als Kritik aufgefasst, war aber nach erneuter Durchsicht der Auffassung, mit meiner Frage ggf. erforderliche Nachbesserungen zu erfahren und so beheben zu können. Da dies erstmal nicht nötig ist freut mich um so mehr, Danke Schließlich ist dieses Theme zusammen mit dem EXCEL-Tool zur Berechnung der Polynomkoeffizienten inzwischen die Basis für verschieden Lösungen die anders mit der LOGO! NICHT möglich wären....Schließlich hat inzwischen wieder jemand nach einem sinusförmigen Verlauf für ein Analogsignal gefragt (hier).. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.08.2016 08:46 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Grüße Min_Moderator |
Folgen Sie uns auf