21.07.2023 11:16 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die erklärung. Wir haben schon ca. seit einem Jahr einen Multiuser server am laufen. Aus gründen erhalten wir jetzt externe unterstützung. Daher müssen wir mit berechtigungen arbeiten. Leider ist das Berechtigungskonzept des multiuser server nicht wirklich brauchbar / oder ich hab die Lösung noch nicht gefunden. Vielleicht kann da jemand weiterhelfen? Wir haben auf dem Server ca 5 Projekte und wollen jetzt eine Berechtigung erstellen, dass z.b. AD gruppe A (oder User A) nur auf Projekt 1 zugreifen kann AD gruppe B kann auf Projekt 1 2 und 3 zugreifen User D kann nur auf Projekt 3 und 4 zugreifen "zugreifen bedeutet, dass die berechtiugngen so setzbar sind, das die user die nicht berechtigten projekte (nicht sehen) oder keine lokale session erstellen können. Man muss immer die benuter dem Server zuweisen. die Rechte werden dann ohne vorwarnung einfach auf allen projekten vererbt. dies kann man leider nicht abstellen oder auch nicht "administrieren". Wenn man einen User nur einem Projekt zuweist, dann fehlt er im "server" und kann garnicht auf dem server zugreifen. Leider fehlt eine mögliche Berechtigung "nicht lesen und nicht schreiben und nicht löschen" Die einzigste Lösung wäre, das man für jedes projekt einen eigenen Server auflegt und dort entsprechend berechtigt... Gibt es keine bessere lösung??? Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/24/2023 07:45:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf