26.11.2017 18:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.12.2023 Beiträge: 31553 Bewertung:
|
Dann lade doch mal deinen bisherigen Ansatz hoch. |
26.11.2017 19:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.10.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag!
DateianhangPumpe.zip (31 Downloads) |
26.11.2017 20:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.12.2023 Beiträge: 31553 Bewertung:
|
Na ja, da ja nicht gewartet wird, ob von dir ein angefangenes Programm hochgeladen wird, gebe ich mal meinen Senf dazu auch ab.
DateianhangBeregnung.zip (26 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.11.2017 21:32 | |
Beiträge: 77 Bewertung:
|
Ja, da hast du natürlich recht & das hätte ich Erwähnen sollen :-( Dadurch wird B005 bei erneuter Betätigung des Tasters ausgeschaltet, und der Ausgang nach Ablauf der 5 Sekunden automatisch deaktiviert. DateianhangBeregnung_v2.zip (24 Downloads) |
26.11.2017 22:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.10.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Damit sollte das Problem zumindest behoben sein!? DateianhangPumpe2.zip (30 Downloads) |
Folgen Sie uns auf