30.09.2013 20:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So wie im Anhang? Es istz aber auch nicht verboten sich mal selbst den kopf zu zerbrechen, denn nur so lernt man was! DateianhangVentilwechsel mit variabler Zeit und ein Durchlauf.zip (89 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.09.2013 21:28 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
So ist Perfekt vielen Herzlichen Dank |
20.10.2013 18:02 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo kannst du mir nochmal helfen hab schon alles versucht wenn ich alle Ventile Vorgewählt habe also 15mal drücken kann ich nicht mehr Ventil 1alleine ansteuern wenn ich das 16 mal drücke (V4 bleibt immer) weiß nicht wie man das zurücksetzt wenn ich aus der Simulation raus gehe fängt es wieder von vorne an aber ich kann die Logo später im Betrieb ja nicht immer Stromlos machen ich hoffe ich habe es verständlich erklärt danke
DateianhangVentilwechsel.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: denni1311 am: 20.10.2013 18:03 |
|
22.10.2013 15:04 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hat. keiner eine Idee oder hab ich es schlecht erklärt? |
Zuletzt bearbeitet von: denni1311 am: 22.10.2013 15:05 |
|
24.10.2013 22:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Urlaub?? Einfach nehmen!! |
12.11.2013 09:15 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Guten morgen ich muss noch einmal stören. In der Simulation funktioniert alles einwandfrei, nun habe ich aber die Logo in Betrieb genommen und wenn ich jetzt bestimmte Kreise Vorwähle z.B 1 und 3 dann macht er trotzdem alle Kreise ,als wenn die Logo zu schnell ist und nicht mitbekommt das er 2 und 4 nicht abarbeiten soll, habe schon mit den Zeiten gespielt aber ohne Erfolg nun habe ich es wieder auf so eingestellt wie du es gemacht hast vielleicht kannst du mir noch einmal helfen danke schonmal im Vorraus DateianhangVentilwechsel.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf