12.03.2023 10:49 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 2222 Bewertung:
|
Hallo in die Rund ! Jedoch wird in gewissen Abständen immer wieder mal im Forum danach gefragt. Daher mal hier eine andere Herangehensweise. Schon mal vorne weg, eine Umsetzung von einem Handbetrieben Stellrades ist nicht möglich. Jedoch eine Positionsbestimmung kann man aber in einem engen Rahmen trotzdem umsetzen.
Wird ein Antrieb angesteuert, so legt man auch dabei zwangsläufig seine Richtung fest. Die Rückmeldung der Richtungsvorgabe (z.B. bei Direktanlauf über die Hilfskontakete der Schütze) geben dann die Zählrichtung des Zählers vor. Somit hat man nur einen Impulsgeber. Dieser Impulsgeber muß allerdings sehr genau abtasten, da sonst die Abtasttolleranz dem Positionsfehler bei ständiger Richtungsänderung aufschaukeln läßt. Daher ist eine Parkposition erforderlich, wo der Zähler auf Null gesetzt wird.
Ella_68 DateianhangSchaltplan5.zip (137 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf