20.11.2020 08:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Lade mal bitte dein LSC sowie das TIA Projekt hoch. Dann kann man sich das anschauen. |
20.11.2020 14:45 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ah ok, sowas in diese richtung habe ich mir schon gedacht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! |
20.11.2020 15:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel mit einem KTP600 und TIA V14 SP1.. Wusste gar nicht mehr, dass ich es noch hatte. Die Anzeige erfolgt in Stunden, die Minuten werden als Nachstellen im Stundenanteil angezeigt. Z.B. 5998 Stunden und 10 Minuten = 5998,17 h. DateianhangKTP600 mit LOGO!8.FS4 Betriebsstundenzähler V14 SP1.zip (135 Downloads) |
Folgen Sie uns auf