07.02.2012 18:01 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Bis Wieviel Stunden geht eigentlich der Betriebstundenzähler ? |
07.02.2012 18:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Was steht denn in der Hilfe zum Baustein "Betriebstundenzähler" ? |
08.02.2012 05:43 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Wie kann ich am besten die Einstellung das er bei 365 Tage auf null zurückgeht Simulieren ? |
08.02.2012 18:39 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hast du das so gemeint? Was pasiert wenn die Stunden erreicht sind geht dann alles automatisch auf null zurück,oder bleibt die Zahl einfach nur stehen? Oder muß ich Quittieren? DateianhangBSZ.zip (67 Downloads) |
08.02.2012 20:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hatte es so gedacht! Nach 8760 h in B074 wird die aktuelle Zeit in B047 und B073 zurückgesetzt. Über I10 ist jederzeit ein manueller Reset möglich! Allerdings beginnt dann das Jahr auch wieder neu! DateianhangBSZ 2.zip (55 Downloads) |
09.02.2012 06:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ja, sorry! Habe es jetzt geändert! Dateianhangbsz 2.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.02.2012 19:07 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Danke werde ich so in meiner Schaltung verwenden. |
10.02.2012 17:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab die Schaltung mal einwenig erweitert. Über einen dritten BSZ mit einem Intervall von 15 min wird ein VR-Zähler hochgezählt. Die Arithmetik in B003 errechnet dann mit /4 und *100 einen Wert in hh,mm wobei die Minuten in 0,25-Schritten hochgezählt werden. Wird jetzt resetet, wird der Wert zur Anzeige gebracht. Somit bleibt immer die Kontrolle der Betriebsstunden im letzten Zeitraum. Da der Zählbereich bei rund 32000 endet, können nur max. 8000 Bh so erfasst werden. Übersteigt die übliche Betriebszeit innerhalb einer Resetperiode diesen Wert, wird diese Variante unbrauchbar. Gleichzeitig habe ich noch ein LOG eingefügt, über welches der Wert des BSZ vor dem Reset gespeichert wird. Mit dem PC läßt sich dann das LOG auslesen und in Excel ansehen. DateianhangBSZ 3.zip (39 Downloads) |
10.02.2012 19:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Sorry an alle die sich die Datei schon geladen haben! Es ist ein kleiner Fehler drin! Im Anhang die überarbeitete Version. DateianhangBSZ 4.zip (36 Downloads) |
10.02.2012 19:53 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Das Data Log wie kann ich das auslesen? Wo legt das die Datei zum öffenen den ab? |
10.02.2012 20:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Schau mal in die Hilfe zum Baustein! Hab da noch keine Praxiserfahrung! |
10.02.2012 21:49 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Mit einer OBA6 geht das wahrscheinlich nicht oder? |
Folgen Sie uns auf