24.04.2023 09:43 | |
Beigetreten: 24.04.2023 Letzter Bes: 24.04.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, ist zwar schon a Zeit her aber hast du das Projekt dann umgesetzt? Hintergrund ist der das ich eine Biegemaschine habe und da ist die Steuerung defekt und den Hersteller gibt es nicht mehr. Jetzt ist die Überlegung ob man nicht eine Logo da einbaut. Viele Grüße Hans ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/25/2023 05:35:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.04.2023 15:04 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 325 Bewertung:
|
Hallo, U_b771de...... Ich gehe davon aus, dass du eine Abkantmaschine meinst. da liegt der Winkelbereich etwa bei 0-120°. Als Sensor würde ich einen Absolut-Winkelgeber mit 4-20mA-Ausgang empehlen. Ein Poti ist gibt Spannungsschwankungen der Versorgungsspannung wieder, das kann zu Fehlern führen. Die 4-20mA Strommessung funktioniert dagegen zuverlässig. Die Fa. Reichelt bietet einen Absolutsensor 0-180° = 4-20mA an. In meinem Beispiel nutze ich aber nur 0-120°, weil das erfahrungsgemäß der Bereich von Abkantmaschinen ist. https://www.reichelt.at/at/de/drehgeber-absolut-180-4-20ma-8-32v-lagerlos-dis-12562-p330047.html In meinem Beispiel siehst du wie so eine Anwendung aussehen könnte. Dabei ist nur das Abkanten gezeigt, das Spannen ist nicht berücksichtigt Vielleicht konnte ich dier helfen, Gruß Quirin DateianhangAbkanten.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 04/24/2023 15:07:53 |
|
26.04.2023 06:53 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
https://www.reichelt.at/at/de/neigungssensor-90-4-20-ma-dis-11460-p330009.html?&trstct=pol_5&nbc=1 Auch ein Neigungssensor wäre zu überlegen - hat 0,03 Grad Auflösung. Die Biegemaschine wird ja wohl fix aufgestellt sein ? Da obiger Sensor nur +/- 90° kann: zB 30° negativ montieren - Nullstellung ist mit der Logo ja dann einfach. Der Vorteil wäre, dass die meist ohnehin schwierig zugängliche Drehachse nicht herausgeführt werden muss. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf