08.12.2006 12:37 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
halloexperten, ich will auch noch meinen senf dazugeben! April hat schon eine loesung fuer den "automatischen bildwechsel" kurz beschrieben. Ich denke auch, dass der automatische Logout von WinCC ganz gut geeignet ist. ...hier nur noch zusaetzliche hinweise: ----------------------------------------------------------- (1) Voraussetzung ----------------------------------------------------------- Diese Lösung mit dem Default-Bild funktioniert nur, wenn das BPC (Basic Process Control) eingesetzt wird. (der OS Project Editor ist also "gelaufen") ----------------------------------------------------------- (2) Benutzerspezifisches Defaultbild ----------------------------------------------------------- In der Fusszeile von WinCC sind Buttons, mit denensich jeder Benutzer Bildschirmzusammenstellungen merken und wieder abrufen kann. Wird eine Bilschrimzusammenstellung mit dem Namen "Default" gespeichert, so wird diese beim Einloggen des Benutzers automatisch geladen. ==>WinCC Information System "Optionen > Options for Process Control > Process Controll Runtime > Systembedienungen > Bildschirmzusammenstellung merken": ----------------------------------------------------------- (3) automatisch einenBenutzer nach Logout anmelden ----------------------------------------------------------- - Der Beitrag http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16737355beschreibtman nach dem automatischen Logoutein Standardnutzer anmelden kann. - Die Option SIMATIC Logon bietet die Standardmöglichkeit der Festlegung eines Defaultusers bei einem automatischen Logout. gruss ateam |
Folgen Sie uns auf